This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV796:LMV796输入电容

Guru**** 2505115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839283/lmv796-lmv796-input-capacitance

器件型号:LMV796

尊敬的 TI 团队:

  请查看以下电路中的 C85。  该电容器的作用是什么?如何选择电容值?

  谢谢!

此致!

沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    电容器会略微增加器件的有效带宽。 它还会减小环路的相位裕度、从而导致稳定性问题。

     这里是 C85 值的正向增益与频率间的关系;0pf 为绿色; 15pF 为黑色、 100pF 为紫色。  

    0pF 的相位裕度为87度、15pF 为78度、100pF 为41度。