This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:输出失调电压或输出阻抗

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837976/ina240-q1-output-offset-voltage-or-output-impedance

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件: INA240

您好!

INA240A1-Q1的输出失调电压约为20至30mV、我想知道原理图是否有问题、或者这是该器件的特性。 我不认为它是由输入失调电压引起的、因为它的影响应该很小。

条件

  • 在 VIN+和 VIN- mΩ 一个100k Ω 的分流电阻器、但由于没有电流流动、其电压为零。
  • 共模电压未知、因为输入电路具有高阻抗、但介于汽车12V 和 GND 之间。
  • kΩ 由22k Ω 电阻器上拉至5V
  • REF1和 REF2引脚连接至 GND。
  • INA240-Q1的增益版本为×20、即 INA240A1-Q1

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田新一、您好!

    如上所述、当差分输入为0V 时、INA240A1的输出在整个温度范围内应低于10mV。 因此30mV 确实过大。

    我会确保差分输入为0V、您可以将输入引脚短接在一起。 使用100m Ω 电阻器时、即使是很小的幻影电流也可能对输出产生很大的影响。

    此外、您还可以监控输出、以便查看是否存在振荡。

    如果您仍然遇到问题、请转发原理图和测试配置。 我们将非常高兴地查看它。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山、您好!

    我们几天没有收到您的意见、因此希望您的问题已经得到解决。 如果您需要更多帮助、请回复或启动新主题。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测