This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4032-EP:针对未使用通道上的连接的推荐配置

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839183/ths4032-ep-recommended-configuration-for-connections-on-an-unused-channel

器件型号:THS4032-EP

对于与该器件在未使用的通道上的连接、是否有建议的配置。  例如、如果它们全部接地或保留为无连接。  如果对这一点有任何见解,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    它看起来是单位增益稳定的、基本上是针对您未使用的通道  

    1、不要使其在电源轨上饱和、因为这可能会产生不必要的电源电流消耗

    2.不要让它振荡

    最简单的方法是将其配置为具有 V+输入中间电源且无负载的单位增益缓冲器、可能需要检查无负载的相位裕度、如果较低、则向接地端添加负载。  

    为了提高相位裕度、添加电阻器作为更高的同相增益运行、只需确保 V+输入和该增益保持接近无输出电流条件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下、这是 其中一个包含令人困惑的 GBP 的器件。 没有规格线、但从2MHz 时的40dB AOL 增益点来看、AOL 曲线建议200MHz。 但是、TINA 模型生成115MHz GBP AOL 曲线。  

    在这一问题上积累了相当多的混乱,也许可以在今后的一篇文章中说明这一点。  

    要进行预览、如果交叉频率的相位裕度小于70deg、则从 LG=0dB 频率获得大约1.6X SSBW 扩展。