This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/OPA211:程序中的错误#39;s 模型导入函数

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA211, LMP8672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/838455/webench-tools-opa211-bug-in-the-program-s-model-import-function

器件型号:OPA211
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMP8672

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

如何报告 TINA-TI 程序中的错误? 我一直在尝试使用说明来下载 OPA2211的模型、以便从网站创建一个新的宏。 此时会显示内置浏览器、但每当我单击模型文件以开始导入时、整个程序都会冻结。 我注意到的一件奇怪的事情是、在内置浏览器中、不同的模型修订版本显示的顺序与我在 Internet Explorer 中打开同一页的顺序不同。  我不是在寻找免费的“支持”,只是想报告看起来像一个错误的东西。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道为什么这样做,在产品文件夹中有一个工具和开发选项卡,然后有一个模型列表-您想要 TINA 参考设计,然后打开 TINA,单击它立即为我打开了吗?  

    http://www.ti.com/product/OPA211/toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有尝试打开参考设计、我只是按照手册中的说明导入运算放大器电路模型、以便在我自己的设计中使用。 我没有尝试打开示例电路、但导入模型只是完全冻结了程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    TI 正在改变仿真模型的支持方式、但我还不知道如何继续处理错误报告。  

    您能告诉我您在哪里找到"手册中有关导入运算放大器电路模型的说明吗?" 您是否从 TINA-TI 视频、特别是有关将模型导入 TINA-TI 的部分中获得了这些模型?

    https://training.ti.com/importing-spice-models-tina-titm-simulator

    获得这些信息后、我可以尝试按照您的操作方式导入 OPA211、看看会发生什么情况。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、TINA 快速入门手册第84页(第5.2.1.2节)中开始的说明。 它是关于通过直接从 TINA 内部浏览器下载模型从 Web 中"动态"创建自定义宏模型的。 一旦我单击模型的链接、程序就会冻结、这不像下载开始、然后它就会挂起-这是立即的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我无法在线找到 TINA 快速入门手册、只是 TI 的 TINA 快速入门指南-只有9页。 我最终在广泛的 pdf 手册 DesignSoft 在线发布的大量文档中找到了"动态"宏模型。 以下是我在 OPA211上遵循的过程:

    从 Web >浏览中选择:工具>新建宏向导>(选中的单选按钮)

    屏幕打开、 并列出 www.ti.com。 我访问了网站并搜索了 OPA211。 OPA211网页上有"Design and Development"选项卡

    设计和开发>模型> OPA211 Spice 模型

    没有问题。 因此、在这种模式下、这是另一种访问 TI.com 的方法、模型位于网页上。

    我首先使用程序的 TINA V9工业版本尝试了这种方法、  在执行这些步骤时没有遇到任何问题。 然后、我尝试了 TINA-TI、除了一次冻结之外、总的来说没有任何问题。 我重新启动了该程序、多次执行该程序 、 但无法使其再次冻结。 这肯定是与您获得的结果不同的结果。 我想知道它是否与不同版本的操作系统相关? 我使用的是最新版本的 Windows。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 MAN、这也是我的工作方式、但在我的情况下、它每次都会冻结。 我在 Dell M3800工作站上使用的是 Windows 7、因此它可能是 Windows 7的一项功能。 我想我会尝试在 IE 中单独手动下载文件。 我真的只是想报告我认为是一个错误、所以可能这只是我的 Windows 7版本的一个问题。 感谢您的帮助、我对此表示赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    我运行了 V11、它具有可轻松访问的大型全行业模型库。 但是--

    正如我在几篇文章和 e2e 文章中提到的、这些 TINA 库未更新-随着 TI 运算放大器模型不断进行广泛的模型更新、首选的模型访问路径来自产品文件夹。 这些也偶尔会出现问题(请注意、最近发现 Webench 滤波器设计中提供的 LMP8672模型不起作用)、但通常情况下负载正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、有关通过 TINA 库提供仿真模型的结果是有效的。 我怀疑随着有关 TI 本地模型责任的新系统的建立、我们将有更大的能力来影响 TINA 模型文件的更新频率-至少对于那些在精密放大器领域内的产品而言。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、他们为 TI 提供了一个版本、也许该库可以更新-但我相信他们更喜欢集中资源、而不是每个小组间歇性地进入-  

    但是、对于像我这样的外部用户、我问他们是否正在更新 V11库、而我所得到的是、我们在最新的 V13中包含了许多更新或类似的更新-希望我升级、但当我询问一些具体的模型问题时-没有答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、看起来好像已经过时了(我认为 TINA-TI 下载 ZIP 文件已经使用了很多年)。 我修整了一点、发现程序冻结在内置 TINAA 浏览器中似乎是一个错误、试图按照说明手册下载宏。 我下载了 ZIP 文件并将其保存在笔记本电脑上、然后使用浏览器将其指向本地文件而不是网页、它的工作方式与手册中所示的完全相同。

    希望如果 TI 确实更新该程序、它将包含更完整的内置器件库。 下载这样的"宏"可能会令人困惑、因为您必须选择要使用的"哪个"模型(我下载的 OPA211文件有多个模型版本可供选择)-然后您必须创建正确的符号并分配引脚。 这不是大量工作、但手动做任何类似的事情会使其容易出错。 导致完整的简短或极不可信仿真结果的错误相对容易识别、但如果宏中的错误仅导致轻微错误的响应、则可能是一个噩梦。

    如果内置器件库更完整、用户将会更轻松、更好。