This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML-SP:输入偏置电流和输入失调电压、电流测量

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/838084/lm139aqml-sp-input-bias-current-and-input-offset-voltage-current-measurement

器件型号:LM139AQML-SP
主题中讨论的其他器件:LM139

您好!

是否可以申请此 器件的输入偏置电流和输入失调电压、电流测量测试电路和程序?
我们检查了 LM139/-SP/-MIL 的数据表、似乎没有可用的测试规格。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看看在周五返回办公室的支持此设备的应用工程师不在场的情况下是否可以找到此信息。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    斜线表是一个很好的资源、用于了解如何对成熟的 mil/aero 产品进行测试。   以下是 LM139斜线表的链接:

    landandmaritimeapps.dla.mil/.../mil38510ss112.pdf

    测试方法是相同的。  对于某些产品、电源电压等条件可能会根据数据表或 SMD 中显示的条件进行更改。