This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:需要 OPA548输出阻抗

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837163/opa548-opa548-output-impedance-needed

器件型号:OPA548

需要了解 OPA548的输出阻抗(Rout)?

该器 件连接到容性负载、需要根据负载计算输出阻抗的极点和零点。

 

Thx

 

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    请参阅  此处提供的 OPA548开环输出阻抗(Zo)与频率间的关系图:

    如果您希望使用 Spice 运行波特图 、则 OPA548模型 Zo 有点低。 如果在反馈回路之前添加与输出端直接串联的6欧姆电阻、这将使 Zo 曲线向上移动、使其更好地与图形匹配。 请注意  、如果您尝试灌/拉高电流、则添加的电阻器上会有很大的压降。 我 相信该模型将使您能够增加电源、以便您获得必要的输出摆幅。

    但是、对于使用波特图进行的稳定性分析、轻负载输出条件通常是最坏的情况。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas、  

     

    查看数据后、我们将尝试  拉取和灌入大约1A 的电流、输出电压为-2.4V、负载电容为400uF。 您能否推荐可能的解决方案?

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    在确定 OPA548是否可以提供该功能之前、我需要更多信息。

    1. 输出负载是否纯容性、即仅400 uF 负载?
    2. OPA548必须能够以多快的速度对400uF 电容充电? 请记住 I =C dv/dt
    3. 使用什么电源电压 为电路供电?
    4. OPA548需要提供什么增益? 反相还是非反相?
    5.  输入激励的特征是什么?

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

     

      1. 输出负载是否纯容性、即仅400 uF 负载?

    该应用在栅极上具有本地去耦电容器、总电流为400uF。

      1. OPA548必须能够以多快的速度对400uF 电容充电? 请记住 I =C dv/dt

    慢速、直流。 该应用具有用于高频的去耦功能

      1. 使用什么电源电压 为电路供电?

    +/-7V 直流

      1. OPA548需要提供什么增益? 反相还是非反相?

    现在的收益是一个,是想把它变成两个。 反相。

      1.  输入激励的特征是什么?

    +2.5VDC、无交流组件

     

    一些附加信息:

     

    这将为  射频雷达系统应用的耗尽模式 GaN 器件提供-2.5V 栅极电压。

    为了将 GaN JFET 的栅极调节至-2.4Vdc、栅极电流需要拉出和灌入、+0.5VDC 至-1Adc。  射频器件以5GHz 运行、本地去耦电容器以该频率提供能量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我会根据您对我的问题的回答来构建一个电路。 我需要您仔细检查 一下、以确保我 已正确执行了您的回答。 您可以在 下面看到生成的 TINA 电路。

    OPA548在同相增益为-1V/V 且驱动400uF 纯容性负载时、会产生大约1.7度的相位裕度。 这可能会导致 严重的瞬态过冲、并且电路接近振荡的边缘。 环路增益响应中有第二个极点会产生该行为。 补偿  第二个极点的关键是在适当频率下向环路增益响应添加零。  经确定、在反馈环路外添加一个与输出串联的0.16 Ω 隔离电阻器(Riso)可完成该任务。  

    添加此电阻后、相位裕度从1.7度增加到76度。 电路应该完全稳定、正如仿真显示的那样、输出电压几乎没有振铃迹象。 由于输出负载为400uF、增加了0.16 Ω Riso、因此输出电流高的唯一时间是输入电压切换极性时。 我对输入方波使用了100ns 的上升/下降时间、但输出波形的上升/下降时间受 OPA548压摆率的限制。 这将影响峰值输出电流上升到多少。

    这可以作为起点、一旦您了解应用的所有最终详细信息、就可以进一步优化电路。  此处提供的结果可确保 OPA548 在被要求 驱动400uF 负载时得到足够的补偿、并在执行此操作时保持稳定。 如果客户的应用无法承受 0.16欧姆电阻器上产生的小压降、则可以采用其他 技术来补偿电路。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    这是 TINA 文件:

    e2e.ti.com/.../OPA548_5F00_Vy_5F00_Lrg_5F00_C_5F00_03.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas。  是否可以将一个电容器与 R3并联以限制运算放大器的带宽?

     

    Joe

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    可以在反馈环路中的 R3上添加一个电容器、 添加该电容器 会降低 放大器的带宽、但 在驱动400uF 负载时不会补偿 OPA548。  它是补偿放大器时的错误因素。 仍然需要 Riso 来补偿运算放大器。

    我在反馈电阻器上使用1uF 电容器运行了单独的仿真、0.16 Ω Riso 仍然提供高相位裕度。 如果没有电阻器、OPA548将在驱动400uF 负载时振荡。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程