This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML-SP:关于第3页的脚注3、阈值为-0.3VDc @25°C

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139AQML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839064/lm139aqml-sp-regarding-the-footnote-3-on-page-3-for-the-threshold-of--0-3vdc-25-c

器件型号:LM139AQML-SP

大家好、

我们的客户希望获取 有关-0.3VDc @25°C 阈值随温度和老化变化的数据、该数据可在 LM139AQML-SP 数据表第3页的脚注2和3中找到。

如果您需要客户提供的更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    我们没有这方面的特性数据。   

    0.3V 限值在室温下提供了一些余量。  实际上、在25°C 时、二极管击穿电压接近-0.7V、但在达到击穿电压之前会出现少量泄漏电流。   125C 时的击穿电压接近-0.3V。