This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:估算 VREF 源电阻引起的误差

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/838485/ina186-estimate-error-due-to-vref-source-resistance

器件型号:INA186

我有一组电流传感器全部连接到同一个+Vs/2输出基准电压(Vref)源

由于接线、必须考虑最大为1欧姆的串联源电阻(Rs)

数据表中未指定 INA186A1差分输出放大器中使用的四个电阻器的值 R

如果 Rs << R、则 Vout = Vref - Vref x Rs/2R + Vcm x Rs/2R

VCM 是第一级共模输出电压。 如果 Vcm = Vref、则将误差调零。 当 VCM 接近任一 Vs 轨时、即达到最坏的情况。

在 Vs = 5V 时、如果 R 大于10千欧(Rs = 1欧姆)、则输出电压误差小于0.125mV、这意味着增益为25时输入误差为0.005mV。

这对于12位采集系统而言是可以接受的、因为它仅代表2.5V 满量程的50ppm

请确认 INA186A1的最小可能 R 值以及1欧姆源电阻对 Vref 的影响

谢谢你

Francois

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Francois、

    欢迎来到论坛。 感谢您提出问题。

    第一级电容耦合差分分流电压的方式非常复杂、因此当 REF 引脚加载电阻时、很难直接导出传递函数。 第二级反馈电阻器(R)应远高于10kOhm、甚至对于 A1型号、其范围应超过数百 kOhm。

    无论如何、根据我在器件方面的经验、A1 Ω VREF 源阻抗对器件性能的影响可以忽略不计。 本 应用手册中的 REF 电流数据 表明、当 INA190A5 (与 INA186相同的放大器拓扑)以1/2 Vs 为基准时、(流入) REF 引脚的灌电流仅为~30nA。 即使我们假设从 A5 (500V/V)变为 A1 (20V/V)时增加 x20、REF 电流仍然仅为600nA、这会由于1欧姆的 VREF 负载而导致600nV 的偏移。

    现在、很显然、仍将存在理论增益误差和 CMRR 降级、但对于1 Ω 电阻器、这些误差仍然可以忽略不计。

    此致、

    Peter Iliya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有用的答案、谢谢 Peter、输入/输出 VREF 端子的电流小于1uA 显然不会影响设计!