This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML-SP:LM139AQML-SP 与 LM139-SP 对比

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139, LM139A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/838740/lm139aqml-sp-lm139aqml-sp-vs-lm139-sp

器件型号:LM139AQML-SP
主题中讨论的其他器件:LM139LM139A

团队、

我只是想确保以下订购参考适用于裸片版本:
    LM139 MDE: 5962R9673802V9A ( http://www.ti.com/product/LM139AQML-SP)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 TI 产品文件夹中可以看到、您说的是正确的。   

    谢谢、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的确认!

    我也在数据表 SNOSAH8G 的第20页(封装选项)中找到了相关信息。

    它也列在芯片和晶圆- TI.com 页面: http://www.ti.com/die-wafer-services/products.html 中
    对于 LM139/LM139A、以下器件作为裸片提供:

    LM139AQML-SP -低功耗低偏移电压四路比较器-高可靠性 放大器 测试裸片 空间 激活
    LM139AQML -低功耗低偏移电压四路比较器-高可靠性 放大器 测试裸片 军事应用 激活
    LM139-SP -四路差动比较器-高可靠性 放大器 已知合格芯片 空间 激活

    A.