This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:为比较器推荐更好/更快的选项

Guru**** 2524880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM311, TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837289/lm311-suggest-me-a-better-faster-option-for-a-comparator

器件型号:LM311
主题中讨论的其他器件: TLV3201

您好!

我已经开发了电路设计、其中采用 LM311作为主比较器。 响应时间大约为200ns、我认为这不是那么快或不可接受。 您能不能建议一个比这快得多的比较器 IC? 电源为(0、+15VDC)、输入信号为(0、+10Vmax)。 一切都以接地为基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Slavisa

    遗憾的是、我们没有一个能够在15V 电压下工作的比较器、这比 LM311要快。

    如果您希望分享有关您的应用的更多详细信息、或许我们可以找到一个围绕高工作电压要求的解决方案。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    同时、我更改了有关电源电平的一些详细信息。 LM311现在为5VDC、输入电平为0-5VDC、输出为5-0VDC (反相运算放大器)。 偏移设置在1-4.16VDC 范围内。 反应时间稍低。 我想看到一些更快的电路、只是比较...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 TLV3201系列是5V、40ns 传播延迟器件。  该器件还具有推挽式输出级、如果输出需要频繁切换而不需要电平转换、该输出级应该更适合您。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要查看 AD790。  它处理 ±15V 电源和输入。  传播延迟严格小于45ns、对于大输入过驱、接近20ns。   

    我同意降低工作电压是可取的做法、假设它不会影响您的时序的其他方面。  当您需要快速比较器以 在±5V 之外运行时、您的选择将非常有限。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Slavisa

    Andrew 的评论是公平的。  较高工作电压下的选择有限。  此类器件通常用于防止高振幅瞬变、然后在输出端将电平转换为较低的电压电平。   希望您收到的信息能让您继续前进。

    卡盘