This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1620EVM:13db 增益所需的电阻器

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/838052/ina1620evm-resistors-required-for-13db-of-gain

器件型号:INA1620EVM

您好!

我有点困惑。 我将 R1和 R7替换为1k Ω 电阻器、将 R2和 R6替换为10k Ω 电阻器。 我将馈送正确的通道音频输入1V。 但是、我仅获得1.75V 的输出电压、或4.86db 的增益。 我认为、对于10比1、我应该获得10V 输出、但似乎我误解了一些东西。 这是我应该期待的结果吗?  

如果我想实现13db 的增益、或1V 输入时在输出端实现4.5V 的增益、那么如果我在 R1和 R7中使用1k 欧姆的电阻器、应该在 R2和 R6中使用哪个电阻器?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    正确、如果您设置 R1&R7 = 1k 且 R2&R6 = 10k、则增益应为10V/V = 20dB。 我想知道您的电路配置中是否有其他东西可能会导致这种奇怪的行为。 您能否与我们分享一份包含电源和输入/输出连接的快速原理图?

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    我没有原理图。 我将为直流输入馈送稳定的+-15V 直流电。 一切都已正确连接。 我将输入连接到音频分析仪信号发生器、将输出连接到 音频分析仪输入。 当我为它馈入1V 时、我得到1.75V 输出。 我将其斜升至2V、并获得3.5V 输出。 它的测量非常完美、THD+N 为-108dB、分析仪的输入阻抗设置为100K。  

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    我发现了问题。 需要移除0欧姆电阻器、否则它们会将内部1K 电阻器与外部电阻器并联。 最终结果是反馈电阻器为0.83K、输入电阻器为0.47K。 数学解释了最终结果。  

    谢谢、

    Mike