This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:输入偏置电流返回路径

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/838364/ina333-input-bias-current-return-path

器件型号:INA333

我对 INA333 数据表的输入偏置电流返回路径部分(8.2.2.5)有疑问。  当将仪表放大器连接到浮动电源(电池、热电偶等)时、我被用来将这个偏置电流补偿电阻器放置在输入端。  

    • 如果我要连接的传感器以与 INA 相同的接地为基准,是否仍需要添加此电阻器?  
    • 如果传感器与 INA 的连接距离(100英尺),该怎么办?

我已经问了很多问题、并得到了不同的答案、希望 TI 的模拟产品能够为我提供这方面的线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TonyMCC:

    感谢您耐心等待我、同时我更深入地探讨了这一点。 由于传感器输入是以接地为基准的、因此您不一定需要电阻器偏置电流返回路径、因为接地会创建完整的路径。 输入端的电阻器只会通过增加噪声和降低电路的输入阻抗来降低性能。  

    在突出显示的第二种情况中–使用100英尺电缆–我们可能会考虑其他规定来减少误差、尤其是对于零漂移器件。  如您所知、零漂移技术包含一组可降低有效输入失调电压的开关。  这种恒定自校准的一个副产品是、此开关电路可能会吸收与内部振荡器开关频率相关的交流电流峰值。 在这种情况下、当与长电缆(建模为电感器)结合使用时、电感器将通过产生电压[V = L*(di/dt)]来抵抗偏置电流的这种快速变化。 该电压可能会增加电路的误差。  一个可能的解决方法是在 INA333的每个输入上添加一个接地电容器。  该电容器在其传感器工作的低频率处将是开路、但对高速电流尖峰具有低阻抗。  因此、开关偏置电流将采用电容器的替代路径、而不是电缆。  

    希望这对您有所帮助!

    Tamara Alani