This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2262A:需要 ESD 额定值

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2262A, TLV2262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/838222/tlv2262a-esd-rating-needed

器件型号:TLV2262A
主题中讨论的其他器件: TLV2262

您好!

TLV2262A 主要与 ESD 相关、我们面临一些挑战、因此我们在寻找器件的 ESD 额定值(数据表中未提及)。

你可以帮帮我吗?

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、

    我在2015年12月4日发布的 TI 资质审核报告中提供了 TLV2262ID ESD 结果。 测试表明、它在3kV (3/0、采样/故障)下通过了 HBM、在1.5kV (3/0)下通过了 CDM。  TLV2262AID 版本的 ESD 性能将相同。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    谢谢。 是否有可用的 MM 数据?

    但斯克要提前很多时间

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、您好!

    否、我们没有 TLV2262的 MM ESD 信息。 TI 不再经常捕获 MM ESD 性能信息。 MM 测试被视为 ESD 性能的过时测量、已被 CDM 测试取代。 CDM 测试肯定比 MM 测试更严格、并且它显然更能代表组装过程中遇到的特殊处理 ESD 环境。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程