This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPY634:如何改善"输入失调电压"问题?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MPY634, TMUX1112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/838305/mpy634-how-to-improve-input-offset-voltage-problem

器件型号:MPY634
主题中讨论的其他器件: TMUX1112

尊敬的先生:  

我们正在寻找多路复用器、例如 AD633和 MPY634。

作为测试结果、我们在输入 Vos 中遇到了问题...

我们需要为下一个放大器提供精确的输出电压、如果存在任何偏移、即使在下一级放大、看起来也很小...

有没有多路复用器 TI 解决方案的 Vos <3mV?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、

    AD633和 MPY634是四象限模拟乘法器、与多路复用器提供了非常不同的功能。 您是否正在寻找偏移倍增器或由模拟开关(例如 TMUX1112)组成的多路复用器?

    假设您正在寻找偏移更低的模拟乘法器、TI 仍然生产的唯一模拟乘法器器件是 MPY634。 所有其他方案都已停止。 因此、我们没有其他器件可以提供相同的功能。 MPY634数据表确实显示在 图2基本乘法器连接中、如何将电位器添加到 X2输入以调节和减少偏移。 该电路需要添加几个额外的电阻器和一个电位器、并进行手动调节。 这不一定很方便、但它是较低偏移的选项。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    是的、我明白了。 抱歉、我不是英语母语的扬声器、我将 "多路复用器"与 "多路复用器"相混淆。但您真的很聪明、您的答案就到了!

    只要 AD633具有针对错误源的相同可选修整、我们就已经在 AD633上尝试过、但结果仍然不能满足。

    那么、我是否可以问... 您是否有任何其他解决方案或 MPY634 用户微调电路测试报告的相关文档...

    非常感谢

    最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、

    您的英语很好;多路复用器和乘法器在拼写上非常相似、当英语不是第一语言时很容易混淆。

    MPY634是一款传统的模拟功能电路。 Burr-Brown 在30多年前推出了该产品。 许多模拟乘法器函数 已转向数字乘法方法、这就是模拟方法目前不太常见的原因。

    没有专门介绍用户失调电压修整的 TI/Burr-Brown 应用手册。  它非常简单、正如 MPY634数据表所示。 您只需在 X1和 Y1输入端将 MPY634设置为零伏(请参阅数据表图 2)并调节电位器、直到 Vout 尽可能接近  零伏。

    MPY634有一个应用手册、但它并未真正讨论 如何调整偏移。 然而、它确实提供了模拟乘法器功能的进一步解释并提供了几个应用电路。  以下是指向该注释的链接:

    http://www.ti.com/lit/an/sbfa006/sbfa006.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程