This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM211:热性能数据

Guru**** 2694645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/838532/lm211-thermal-data

器件型号:LM211

大家好、

我的客户正在寻找 LM211D 的 ff 信息。

(1) 外壳温度限制是多少?

(2) 结温限制是多少?

期待您的意见。

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    最高结温(TJmax)为150°C、如第4页的绝对最大值表中所述。

    请注意、在最大额定温度范围(85°C)和 TJmax (150°C)之间的运行并未说明(它可能仍在该温度范围内正常运行、但一旦超过额定温度范围、就无法保证实际的电气性能水平)。

    为了避免超过 TJ、需要对最大"封装"温度进行降额、具体取决于内部功耗、因此它将小于150°C