This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7312:允许的菊花链

Guru**** 2868850 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/838269/lmp7312-allowable-daisy-chain

器件型号:LMP7312

大家好、我有一位客户想要了解 SPI 接口上允许的最大菊花链。 考虑到所有设置都是相同的。 在数据表中、它只显示"multiple"。

非常感谢

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    从 SDI 到 SDO 的传播延迟将是限制因素、因为链 SDI 的末端将稍微延迟。 数据表中有一个"Prop. 延迟、SCK 至 SDO"规格、最大值为60ns。  


    抱歉、该传播延迟不是累积的。 我将对此进行更多研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    如果两个器件是可执行的且 LMP7312是可执行的、则根本没有硬性限制。 链中的器件越多、将数据加载到链所需的时间就越长。 最终、SPI 总线上过多时钟负载的总电容将需要一个缓冲器。 这是 SPI 时钟线路驱动器限制、而不是链限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ronald