This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:ISO122JP 和 ISO122P

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/838646/iso122-iso122jp-and-iso122p

器件型号:ISO122

您好! 请说明 ISO122JP 和 ISO122P 之间的区别是什么???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    问得好!  ISO122 P/U 与 JP/JU 在规格方面存在一些差异、请参阅电气特性表第7.5节的顶部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我看到了。 谢谢、Tom!