This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:工作温度范围

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/838473/opa454-operating-temperature-range

器件型号:OPA454

团队、  

在数据表首页上、器件声明:

宽温度范围:–40°C 至+85°C

然而、在推荐的运行条件下、它显示 –55°C 至125°C

您能澄清这种差异吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    OPA454数据表中所用的未指定范围、指定范围和工作温度范围的使用可能并不容易清楚。 第一页上的项目符号只是"宽温度范围:–40°C 至+85°C"、所以 它并不真正表示工作温度范围或额定温度范围。

    最终、TI 保证的规格是产品电气特性表中列出的规格。 在"温度范围"标题下的表格中、您将找到 OPA454:

    在电气特性表中、有一些参数以-40 C 至+85 C 的额定范围为基准。否则、工作范围意味着 OPA454将在该温度范围内正常工作、 但是、一旦超出指定范围、就不会提及或保证实际的电气性能水平。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程