This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2332:当差分输入为0时、输出与 Vref 不匹配

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: INA2332, INA332, INA2331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837648/ina2332-output-does-not-match-vref-when-differential-input-is-0

器件型号:INA2332
主题中讨论的其他器件: INA332

您好!

尝试使用 INA2332的一个电路来测量热电偶产生的差分电压时、我会看到一件奇怪的事情。  如果我用一根短线替换热电偶以模拟0V 的差分电压、那么我在 INA 的输出上看不到我的基准电压。  相反、我看到大约比预期低157mV (我预计0.5V、我看到0.343V)。

这是我的完整电路:

您可以看到、我使用与基准电压(0.5V)相同的电压偏置热电偶的负极端子。  

下面是为我的基准电压供电的电路、在我的原理图中也称为 Vbias:

您能看到我的电路有什么问题吗?  我的输入 CMV 或 Vref 设置不正确吗?  我使用 TI 提供的"仪表放大器的 VCM 与 Vout 对比"软件来确定这些值(尽管对于 INA332、而不是 INA2332)。

感谢您提供的任何帮助。

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过研究发现、这可能是该特定器件的输入失调电压的结果、该失调电压远高于我开始设计时使用的器件。  

    似乎我需要按单位调整基准电压或选择偏移更小的器件。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    感谢您的参与。 此范围内的输入失调电压将显著影响您的输出、您可以考虑使用失调电压较低的器件、因为这肯定会提高您的精度。 您使用的是双通道仪表放大  器、因此您可以考虑 INA2331 (请参阅下面的比较表)、该器件可提供大幅改善的 CMR、输入失调电压和增益误差。  

    根据您的设计灵活性、可能还有其他选项。 也可以考虑 INA333 (微功耗、低失调电压、高 CMR、单通道仪表放大器)。

    为了满足您的精度要求、您必须考虑所有其他潜在误差源。 以下是一些优秀的资源、可帮助您了解详情:

    仪表放大器(INAS)如何适合我的设计?

    仪表放大器的综合误差计算

    我希望这有助于回答您的问题。

     

    最棒的

    Daniel