This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:设计支持请求

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/838167/amc1300-design-support-request

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件: AMC1311

您好!

请为我的客户提供支持?

1.当 INN 和 GND1被隔离时、他没有观察到预期的输出电压。 当他用电阻器连接它时、它就工作了。 是否需要此连接?

2、他将把最大值除以 使用20kOhm 和100Ohm 电阻分压器将50V 信号转换为250mV。 如果它是好的、您能评论一下吗?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    如果您没有看到连接、也没有详细了解输入电压是多少或输出的表现、我怀疑您可能遇到了共模输入电压问题。  AMC1300不必将 AINn (或该物质的 AINp)连接到 GND1、但必须将两个节点正确地参考 GND1、以保持指定的输入共模电压电平。

    AMC1300设计用于低阻值分流电阻器(即亚欧姆)、因此、虽然20K 和100欧姆电阻器在输入为50V 时为248mV、但您仍会看到由100欧姆电阻器引起的一些偏移和增益误差。  我更愿意看到您使用具有24K 和1K 的 AMC1311