This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:Vbus 输入阻抗的变化

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: INA230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837464/ina230-the-variation-of-vbus-input-impedance

器件型号:INA230

尊敬的技术支持团队:

 

数据表显示 VBUS 的输入阻抗为830kΩ Ω(典型值)。

在本例中、显示了大约890Ω μ m 的500个样本。

我对此有一些疑问。

 

1. 830kΩ±15%是否与 Vbus 电压相关?

数据表的示例电路(图23)显示为 Vbus 提供12V 电压。 在本例中、Vbus 为3.3V。

如果您有"X:VBUS 电压与 Y:输入阻抗"等图形、您可以共享吗?

2.是否可以根据批号改变输入阻抗?

3.您能否为 VBUS 提供内部电路?

4.如果您有任何输入阻抗变化的原因、您可以分享吗?

根据以下 E2E、输入阻抗变化基于制造工艺

并进行调节、以保持数据表上的总线电压增益误差。 (典型值10ppm/°C、最大值50ppm/°C)

 

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/796587?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ina230%20830

 

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1输入阻抗830kΩ±15%与 Vbus 电压无关、无论是12V 还是3.3V。 不需要这样的图。

    2无法根据批号了解确切的电阻值。 您必须对其进行测量。

    3该引脚上的内部电路是一个简单的电阻分压器、可将 MAX Vbus 降至 ADC 输入范围内。 分压器的总值为830K。

    4在典型的制造工艺中、电阻器匹配(比率)良好、但其绝对值较差。 为了实现精确的绝对电阻、需要进行修整。 幸运的是,对于 Vbus 引脚,比率很重要,绝对值根本不重要,因为 Vbus 是根据比率测量的。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢你的答复。

    >幸运的是,对于 Vbus 引脚,比率很重要,绝对值根本不重要,因为 Vbus 是根据比率测量的。

    ⇒这是否意味着 TIDU849的以下电路?

      我认为、如果 R4的 mush 小于830kΩ μ s、830kΩ μ s 的变化不会产生很大的影响、对吧?

      http://www.ti.com/lit/ug/tidu849/tidu849.pdf   

    在我的示例中、Vbus 引脚连接在外部15kΩ Ω(高精度)和内部830k 之间。 这些15kΩ Ω 和830kΩ Ω 是串联的。

    然后、INA230的 ADC 显示大约 3.25V、所以我测量的是串联电阻与内部寄存器为890kΩ Ω 的比率。

     内部 Δ I 的830kΩ 会导致系统中的精度误差。

    因此、我将通过软件对其进行校准。  

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您完全正确–如果 R4比830K 小得多,则 Vbus 引脚输入电阻的误差影响在图6中可以忽略不计。

    如果您只有一个与 Vbus 引脚串联的15K、它将形成一个具有830K 的分压器。 其效果是测得的总线电压是其实际值的一部分。 您当然可以校准测量值。 保留15K 是否有任何原因? 为什么不只是将其短接。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢你的答复。

    我了解图6。

    15kΩ Ω 电阻是热敏电阻。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    好的、我认为您的问题现在已经解决了。 但是,请单击“This resolved my issue (此问题已解决)”按钮进行确认。 提前感谢您。

    此致、Guang