This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521-HT:问题在于、ths4521 shkj 的输出偏置

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/836861/ths4521-ht-the-problem-is-that-the-output-bias-of-ths4521-shkj

器件型号:THS4521-HT
主题中讨论的其他器件:THS4521

问题在于、通电时、ths4521 shkj 的输出偏置明显大于其他正常的 ths4521 shkj 芯片的输出偏置。 同时、具有大量干扰和有效信号的不稳定 ths4521 shkj 芯片的输出受到影响、这相当于无法正常工作。 更换另一个新的 ths4521 shkj 芯片后、输出正常且稳定。

测试图的第四行、第四个通道测试数据、是   ths4521 shkj 结果异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到此设备出现问题。  我会让我们的质量工程师参与到这个课程中、指导我们采取正确的行动。  我很快会回来。

    谢谢

    Christian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    质量工程师回答了以下问题:

    请参阅 http://www.ti.com/support-quality/resources/customer-returns.html 上的 TI 客户产品退货(CPR)门户 、并按照说明进行操作、以便我们能够进行正确调查。   

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个 ths4521 shkj 在一段时间内是异常的、有时它无法使用大约20小时。 将新的一个替换为实际的一个后、这是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个 ths4521 shkj 在一段时间内是异常的、有时它无法使用大约20小时。 将新的一个替换为实际的一个后、这是正常的。

    谢谢

    石头         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      此部件损坏严重、我们无法接受此部件的退货

         组件。

     

     

    此致、