This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:关于 INA226精度的两个问题

Guru**** 2772735 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837857/ina226-two-questions-about-the-accuracy-of-ina226

器件型号:INA226

大家好、

客户对 INA226有一些疑问、可以给一些意见吗?  谢谢。

--------

1.如果电压(分流电阻器)为0-1.082mV 是否正常?

  CAN INA226根据应用条件确保最大分流电压增益误差为0.1%

2.您能否帮助提出提高准确性的方法?

我们必须考虑由于低电压输出导致的分流电阻器压降、因此电流分流电阻器不能过大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    感谢您深入了解该论坛。

    最小分流电压分辨率为2.5uV。 假设您的客户有一个 Vos 等于最大规格(10uV)且空载的 INA226、则前4个 ADC 分流电压寄存器代码将对应于器件输入偏移。 在了解空载输出的情况下、您可以识别大于2.5uV/Rshunt 的最小电流。

    对于客户1.082mV 的上限,即~1.3%的可用测量刻度(.001082/(2.5E-6V)/(2^15)。 为了获得更好的分辨率、您应该尝试使用更多的刻度。

    假设您的客户想要测量分流电流的数量至少比输入偏置电流(10uA)大10个、那么您的客户可以实现0.001082的分流电压。

    当您的客户购买我们的器件时、可保证在分流电压输入范围(-81.9175mV 和81.92mV)内实现3.3VS、12V VBus 的0.1%范围内。

    如果不选择其他器件、则无法改善增益误差。 但是、您的客户可以通过不使用输入滤波电阻器或至少将这些电阻器限制在10欧姆以下来缓解精度变化。

    最大限度地减少误差的其他方面是为器件提供稳定的电源、增加转换时间以及增加平均值计算。