This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358-N:适用于 LM358的 RO

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358-N, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/838033/lm358-n-ro-for-lm358

器件型号:LM358-N
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

LM358-N 的输出电阻(Ro)是多少?

我有一个容性负载、想要计算稳定性、但我在数据表中找不到 Ro 的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我建议使用产品网页上"Design and Development"选项卡下提供的 TINA 模型来仿真 TINA-TI 的稳定性。 我们在 有关 稳定性的 TI 高精度实验室视频中详细讨论了如何仿真运算放大器的相补角。 我们的模型还可以对器件的开环输出阻抗进行精确建模。

    谢谢、

    Tim Claycomb