This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:模拟输入连接

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/838003/drv2700evm-hv500-analog-input-connection

器件型号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他器件: DRV2700

我想在模拟输入配置中使用评估板 DRV2700EVM-HV500。

信号源将是来自 HP33120A 函数发生器的扫描正弦函数、 HP33120A 有两根导线、根据 DRV2700配置指南的第3步、其中"将模拟输入信号连接到 TP1 (输入)"一根导线连接到此端子、但我不确定第二根导线连接在何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品。

    您是对的、模拟输入配置需要 TP1输入来提供外部模拟源。 您可以在第5.2节( http://www.ti.com/lit/ug/slou407a/slou407a.pdf#page=16 )中找到有关此内容的更多详细信息。

    如本节所述、模拟输入信号的范围必须介于0至3.3V 之间(否则、需要使用分压器)。 因此、您提到的第一根导线必须连接到 TP1、第二根导线必须是您对 GND 的参考。 TP2或 TP3可用于连接第二根导线。

    但愿这对您有所帮助。 如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.