This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4376:如何处理 OPA4376的未使用输入引脚?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837382/opa4376-how-to-treat-unused-input-pin-of-opa4376

器件型号:OPA4376

 大家好、

 我的一位客户将使用 OPA4376作为他们的新产品。 但它们仅使用3个运算放大器 、而不使用保持1个运算放大器。

 他们想知道如何 处理 OPA4376运算放大器的未使用输入引脚?

 我认为  一  个没有将反相输入连接到 GND 的电压跟随器电路配置是通用解决方案。

 我的理解是否正确?

 请您回复

 Kazuya、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在双电源应用中、将未使用的放大器放置在跟随器配置中并使输入接地将很好、但在输出可能无法摆动到接地的单电源中不会。  因此、在单电源应用中、您需要确保输入和输出在 OPA4376 线性范围内运行-与任一电源轨相差50mV 或更多(请参阅 AOL 条件)。  这 可以通过在电源轨之间使用电阻分压器驱动输入来实现。  如需了解更多相关信息、请阅读以下博客: e2e.ti.com/.../the-unused-op-amp-what-to-do

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Marek、

     非常感谢您的回复。

     我会向客户告知您的意见。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。