This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6609:巴特沃斯滤波器应用参考

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/836256/lmh6609-butterworth-filter-application-consult

器件型号:LMH6609

大家好、

  我的客户正在使用此器件进行巴特沃斯滤波器、您能不能帮助从客户的角度查看原理图? 信号频率将为0.3~30MHz。 他们发现、如果他们施加1MHz 信号、Vpp=0.948V、他们在 VF1中只得到 Vpp=0.825。 您能否帮助分享一些专业建议、 以找出导致 Vpp 衰减的原因? 谢谢。

e2e.ti.com/.../Butterworth-filter-test1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    当我查看原理图时、我看到输入为948mV 时、峰间输出为920mV。 它们是在物理电路上测量0.825mV、还是在仿真中看到的结果?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

      客户在物理电路中看到了该值、因此我们使用 TINA 对其进行仿真。 但我们不能在模拟时重复该过程、您是否对如何找到根本原因有一些想法? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    他们在设计中使用了什么高精度电阻器和电容器? 无源器件将对滤波器响应和增益产生影响。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Charles、客户使用什么以及在哪里进行探测-如果使用10pF 探头、则要小心10pF 探头、如果使用这些探头时通过一个100欧姆电阻器将其接入探头点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于此讨论已发送至电子邮件、我将关闭该主题。  

    此致、