This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA820:VCA820的非线性问题

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/836230/vca820-non-linear-issue-of-vca820

器件型号:VCA820

大家好、

  我想按如下方式使用该器件、 Rf=845Ohm、Rg=16.9、Vg=2V、这意味着 Avmax=40dB;

  当我施加 VG1信号、Vpp=5mV、f=20MHz 时、我们可以看到 VF1的 Vpp 大约为700mV。 这与 GAIN*Vpp=500mV 不一致。 原因是什么?  

  此外、我不清楚 VG 和增益之间的关系、在我们的数据表中也不清楚。 请尽快回答这两个问题。 我已附加 TINA 文件以帮助您模拟此器件。 谢谢。  

e2e.ti.com/.../slac091b.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    遗憾的是、该模型在高增益设置下似乎未正确仿真。 我们将努力更新模型、但可能需要一些时间、因为这是一种较旧的格式。 目前、我建议客户使用数据表信息。 我们还可以向他们发送 EVM 板以进行实验室测量。  

    VG 电压控制从零 V/V 到2倍 Rf/Rg 的增益。 这使您可以使用 Rf/Rg 设置最大增益、然后使用 VG 上的电压信号实时控制增益。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jacob、

       感谢您在这里的帮助。 请尽快帮助修改仿真模型。 BTW、我想确认、如果该器件可按以下要求使用、

    Vs=+/-5V、Vppmax=2V、频率=30MHz、AVmax=40dB? 我们仍然无法找到一个适当的解决办法来实现这一目标。

        这里还有一个问题、如果最大增益为40dB、这意味着当 VG=0、增益=0dB、VG=2V 时、 增益= 40dB? 对吧? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    当您说 Vppmax = 2V 时、是在器件的输入还是输出端?  

    当 VG = 0时、增益将为0V/V 您可以看到该数据表图64中显示40dB 增益设置的增益曲线图。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VPP=2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于此讨论已发送至电子邮件、我将关闭该主题。  

    此致、