This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:ISO224

Guru**** 2522650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837579/iso224-iso224

器件型号:ISO224

您好!

我有一个应用、其中 VDD1至 GND1为5伏、但我只有3.3伏可用于 VDD2 - GND2。

将 VDD2 - GND2降至3.3伏是否存在问题? 如果是、那么缺点是什么。

谢谢、

Tom   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您发帖。  

    简单地回答您的问题:可能。  

    该器件的额定工作 VDD2电压范围为4.5V 至5.5V。 这是在特性测试期间以及制造期间使用的电压。 我们无法保证器件在3.3V VDD2电源电压下的行为方式、因为它在制造过程中未经过测试、并且可能不再符合数据表性能规格。 此外、器件输出将无法达到满量程(4V)、因为电源将限制为3.3V。