This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8261:正输入端的电流是多少?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22968, TPS22976, LM8261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/836564/lm8261-how-much-current-on-positive-input

器件型号:LM8261
主题中讨论的其他器件:TPS22968TPS22976

你(们)好。

我的客户 使用 TPS22968模拟电压开关启用 VDD_2V5_CASC、然后使用 LM8261M5生成能够拉电流和灌电流的1V 电源。 在这个1V 电源中、负载使用了大约50mA 的电流。在遇到一些问题时、他们决定改为 TPS22976、它的电流容量为6安培、而不是 TPS22968的4A、并且他们看到了一些改进、但他们的许多电路板仍然有问题。 现在的问题是:

  • LM8261M5在正输入端使用多少电流?
  • 我们应该从 TPS22968和 TPS22976获得多少输出电压纹波、这是否会随电流消耗而变化?

谢谢

Fred

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrick、

    LM8261的最大输入偏置电流为-2uA (25°C 时)。 这将是流出运算放大器正输入或负输入的最大电流。 请参阅数据表第6.5节中的第5页。

    您能描述一下他们遇到的问题吗? 该问题可能与来自正输入的电流无关。

    关于您对 TPS 器件的问题、我建议在论坛中单独发布有关这些器件的问题。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrick、

    您是否有关于他们遇到的问题的任何信息? 如果您无法在公共论坛上讨论此问题、请直接与我联系。

    谢谢、

    Tim Claycomb