This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:使用 AMC1300以符合 EMC 标准

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/836937/amc1300-using-amc1300-for-emc-compliance

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件:ISO7710

我的设计具有连接到 MCU 的数字和模拟输入(分流器)、必须通过 ESD (8kV)、EFT (4kV)和浪涌(4kV)测试。 我遇到了一个链接  http://www.ti.com/lit/an/slyt725/slyt725.pdf。  

我已选择 AMC1300作为模拟输入、选择 ISO7710作为数字输入。  我需要确认、无论是否仅使用这些器件、 我是否可以验证我的设计、而不使用任何电视或 MOV? 使用这些器件进行 EMC 测试的任何参考设计都将有所帮助