This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA690:OPA690电源设计

Guru**** 2690095 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/836610/opa690-opa690-power-design

器件型号:OPA690

您好的团队:
   我的客户使用 OPA690并希望应用有源滤波器。 输入信号为负脉冲信号、范围为-10mV 至-1V。  请帮助确认其电源模式、 是否适合±2.5V 或±5V?

  谢谢!

此致!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    客户是否希望滤波器设计有任何增益? 所需的电源将取决于所需的输出电压摆幅。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

       感谢您的重播!

       如果没有增益要求、 ±2.5V 或±5V 是否适用? 如果增益为4、±5V 是否合适?

      我的客户希望使用150MHz 低通滤波器。 OPA690有道理吗? 您能给我 一个参考设计吗?

      谢谢!

    此致!

    沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能在150MHz 下执行有源滤波器、您应该使用 OPA690执行无源滤波器并对其进行缓冲-在增益为4时、滤波器的通过速度太慢、无法通过150Mhz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下、如果您绝对必须在150MHz (巴特沃斯)下执行有源 MFB 滤波器、如果您要在噪声增益峰值处实现20dB 的最小环路增益、则需要至少2.6GHz 的增益带宽积。