This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197:OPA197:关于差分放大器时的输出

Guru**** 2665035 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/836807/opa197-opa197-regarding-the-output-at-the-time-of-differential-amplifier

器件型号:OPA197

尊敬的 Thomas-San:

感谢您的回答。
我了解内容。

但是、数据表中的哪个项目可以理解为 Vo1和 VO2输出削波约为5.77V 和230mV?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5994067、

    在 OPA197数据表的电气特性表的"Vo -电压输出摆幅自电源轨"下、您可以找到相关信息。 请注意、它列出了正负电源轨以及不同的输出负载条件: 空载、10k 和2k 负载。 从表中可以看出、输出负载越重(电阻越低)、 最大摆幅就越远离电源轨。 请记住、摆幅限制是输出饱和条件、而不是线性工作条件。 因此、 为了确保 线性运行、请使用"测试条件"列中列出的开环增益参数(AOL)摆幅范围。    提供了2k 和10k 负载电阻的摆幅范围。

    您在之前的 e2e 文章中指出 、您是通过+6V 电源为 OPA197供电。 请注意、这低于+8V 的最低额定电源电压、无法确保符合表中的限制。 此外、如果您使用单个+6V 电源并将电阻负载接地、则输出只能提供电流。 这意味着、摆幅限制仅适用于向负载电阻器提供电流时输出摆动到正电源轨的接近程度。

    下面、我展示了 OPA197正输出摆幅限制的简单 TINA Spice 仿真、它将电流拉入 3Meg 的不同 电阻负载、  10k 和2k。从输出图中可以看出、随着负载电阻降低(输出电流更高)、到电源轨的摆幅会受到更大的限制。

    在负载连接到正电源且输出被驱动为低电平时、可执行一个相似的仿真。 在这种情况下、输出端将电流从负载灌入接地。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA197_5F00_Output_5F00_Vsat_5F00_01.TSC