This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:VOCM 分压器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531, THS4532, THS4531A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/836674/ths4531-vocm-voltage-divider

器件型号:THS4531
主题中讨论的其他器件: THS4532

您好!

我计划使用 THS4531、该器件具有更低的输出共模电压。 为此、我将一个下拉电阻器连接到 VOCM 引脚。

我针对 THS4532进行了此测试、该测试的行为原则上应与 THS4531相同-我对吗?

在比较 THS4531和 THS4532的数据表时,我发现内部 VOCM 分压器的差动值:

60k (THS4531、第33页)与625k (THS4532、第26页)

这些值彼此相差很大、甚至与电气特性部分中的值不同、该部分在 VOCM 引脚上提供100k @ 2.7/100k @5V 的输入阻抗。

因此、我在 THS4532 @3.3V/2.75V 上进行了一些测量、这为我提供了两个分压电阻器的大约440k 电阻或 VOCM 引脚上的等效220k 输入电阻。

您能否确认此值(也适用于 THS4531)。

该值在不同样本和温度下的稳定性如何?

提前感谢、致以诚挚的问候、

Guenther Mader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Guenther、

    THS4531号可能不正确。 为了创建 THS4531A、有一个很小的构建流程变化、其中数据表显示了针对 VCM 设置的625k Ω R 电阻为中标度、  

    因此、您测量的400千欧可能适用于 THS4532。 会有相当多的可变性、因此如果您需要任何类型的输出 Vocm 精度、您应该在 Vocm 引脚的外部 R 分频器和缓冲器中开发该电平。