This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197:差分放大器时的输出

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2197, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/836373/opa197-regarding-the-output-at-the-time-of-differential-amplifier

器件型号:OPA197
主题中讨论的其他器件:OPA2197

您好!

在下面显示的配置中、如果输入振幅为100mVp-p、

输出将被削波在2.6V 左右。

(电源为+6V)


我认为至少3V-0.125V = 2.875V 是可以的、但这种理解是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5994067、

    电路配置存在几个问题、这些问题会导致 确定不正确的工作条件。 首先、 OPA2197输入偏置电流没有返回接地路径。 第二、输入发生器是浮动的。       没有可 供输入参考的直流共模电压(VCM)电平。 因此、由于这两个问题、输入 达到 它们 发生的任何直流  、从而影响 输入和/或输出在削波发生前可以摆动的电平。

    我获取了您的电路并添加了两个输入偏置电流返回电阻器和  一 个+3V VCM 源。  介于0V 和+6V 电源之间的中间电平。 使用您选择的电阻器时、电路的差分电压增益为30V/V。 在输出开始削波之前、放大器电路可在输入端接受高达约180mVpk 的输入电压。  使用 30V/V 的增益乘以+/-180mVpk、输出摆幅从+600mV 扩展到+5.4V。摆幅限值在仿真模型中设置、因此  一旦超过限值、输出就会削波。

     我已将我的 TINA 电路包含在您的检查中:

    e2e.ti.com/.../OPA197_5F00_Diff_5F00_in_5F00_out_5F00_01.TSC

    关于您的电路、 无需使用与 OPA197同相输入串联的10k 电阻器、这 会增加电路的热噪声。 此外、除非发生器具有非零阻抗、否则发生器两端的4.7nF 电容器不会执行任何操作。 如果发生器具有一定电阻、则电容器将来自具有该电阻的低通滤波器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程