This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5056A:为什么 NC 引脚连接到接地层

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5056A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/836408/lm5056a-why-nc-pin-connect-to-the-ground-plane

器件型号:LM5056A

LM5056A 用于48V 系统。 如果引脚6 NC 引脚接地、则该引脚与 VIN 5引脚相邻、无论是否满足 生产合规距离。 我可以悬空所有 NC 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您所指的是与芯片物理连接的 PIN6,因此它可以保持电浮动。 但是、连接到接地平面有助于散热。

    您还可以参阅 EVM 布局 、其中所有 NC 引脚都接地。 如果您确实希望这样做并同时避免合规性错误、它可能会提供一些想法。

    此致、Guang