This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031:IN+和 IN-处的电压、无电源电压

Guru**** 1589625 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7031, TLV4021, TLV3701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/836094/tlv7031-voltage-at-in-and-in--without-supply-voltage

器件型号:TLV7031
主题中讨论的其他器件: TLV4021TLV3701

您好!

如果 TLV7031的电源电压(3.3V)关闭、并且 IN+和 IN-输入端仍有电压(例如5V)、是否允许这样做?

如果未定义输出、但 TLV 不应损坏、对我来说没问题

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    只要电源为0V 时输入电压不超过7V、就不会损坏器件。 我已附上数据表中的一些重要部分。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我只想补充一点、虽然器件可以在没有电源的情况下承受5V 的输入差值、但不建议这样做。 我假设您所谈论的是出现这种情况的一个小时期。 该器件可以承受这种情况、但应在建议的输入电压范围内工作。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您提供信息。

    实际上、器  件未供电的时间段始终非常长(例如、关闭1小时、打开10分钟)、因为这是我们希望安全供电的时间。 但在器件未通电的时间段内、我不关心输出。 对我来说、重要的是器件未损坏。

    BG

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    根据您的用例、我建议查看 TLV3701和 TLV4021。 这两个器件的性能均可满足您的设计需求。 TLV4021的内部基准电压为1.2V、TLV3701没有内部基准电压。

    TLV3701建议输入电压:

    TLV4021输入电压:

    同时、我将花几天时间研究一下 TLV7031的这种使用方式。  

    此致、

    Joe