This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:AMC1200与 AMC1200B 与 AMC1200-Q1不同

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200-Q1, AMC1200, AMC1211-Q1, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/836491/amc1200-q1-amc1200-vs-amc1200b-vs-amc1200-q1-different

器件型号:AMC1200-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1200AMC1211-Q1AMC1311

我们喜欢将 AM1200用于电压监控器、请帮助说明 AMC1200与 AMC1200B 与 AMC1200-Q1的不同之处、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinnrong、您好!

    AMC1200和 AMC1200B 之间的主要区别在于电压额定值和封装选项。  有关额定电压、请参阅数据表的第7.3.1节。  AMC1200B 的额定电压为4250V、而 AMC1200的额定电压仅为4000V。  AMC1200仅采用 DUB 封装、而 AMC1200B 采用 DUB 和较小的 DWV 封装。  AMC1200-Q1本质上是通过汽车认证的 AMC1200B。  

    因此、尽管如此、我还是希望您将 AMC1211-Q1或 AMC1311用于电压 监控应用。  AMC1200具有相对较小的输入阻抗、专为在模拟输入上使用小值(即亚欧姆)分流电阻器的电流监控应用而设计。  AMC1211和 AMC1311专为电压监控应用而设计、 可为您提供更宽的输入电压范围和更高的输入阻抗。