This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:LMH5401

Guru**** 2578935 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/835311/lmh5401-lmh5401

器件型号:LMH5401

你好! 我对 DIF 的电源有疑问。 放大器。 LMH5401。  

对于双电源+2、5V 和-2、5V、有2D 和3D 谐波失真(HD2和 HD3)、CMMR 和 PSRR 图。我能相信、 当我使用单电源+5V 时 、谐波失真 HD2和 HD3、CMRR 和 PSRR 将与双电源+2、5V 和-2、5V 相同?

谢谢、

安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 该放大器不知道 Vcc 和 Vee 之间的差值为5V 和0V、2.5V 和-2.5V、或0V 和-5V。 只要它连接到的所有电压都相应地进行调节。

    -Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    祝你一切顺利、  

    安东