This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:有关 LMH5401输入和输出的问题

Guru**** 2385370 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, ADS54J54
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/836239/lmh5401-question-about-input-and-output-of-lmh5401

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: ADS54J54

您好!

IN+/IN 和 OUT+/OUT 是否完全对称、这是100%、因此可在 LMH5401等 FDA 上互换? 我提出这一要求的原因是,我在 SE 至 Diff 配置中使用4个 LMH5401来驱动具有 Diff 输入的4通道 ADC (ADS54J54)。 如果我将 FDA 的输出极性反向到 ADC,即将 FDA 上的 OUT+连接到两个通道上的 IN- ON ADC,则我们的布局和布局效果最佳。 其他两个通道工作正常。 为了避免信号反转、我认为我将 SE 输入连接到需要 POL 的 FDA 的 IN。 反转(与其他两个 FDA 的 IN+相反)假设 FDA 绝对对称。 是这样吗?

我的信号是介于+1和-1V 之间的不规则快速脉冲、甚至不一定围绕直流对称、因此应保持极性。

 

此致/Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:  

    是的、FDA 完全对称、+/-标签仅相互相对。 如果您有单端输入信号、改变它连接到的输入将改变差分输出的极性。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致/Ramin