This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL081:输入阻抗

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TL081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/836056/tl081-input-impedance

器件型号:TL081

大家好、我们有一位客户想要询问 TL081CP 的输入电容值。 他还想确认是否可以使偏移引脚保持悬空。

我们希望您能为我们提供帮助。  

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运 Mark、

    数据表中似乎没有任何内容、不确定模型包含什么、但如果您已经安装并运行了 TINA 或 SPICE、这里有一篇关于设置以从仿真中提取的文章。 除非模型为具有良好模型的晶体管级、否则不确定您是否可以信任结果。  

    https://www.planetanalogue.com/input-impedance-extraction-and-application-for-high-speed-amplifiers-insight-9/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    基于与 TL081同一系列中的其他器件、我预计每个输入(接地)上的电压大约为6pF、输入之间的电压大约为4pF。 偏移引脚可以保持未连接状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ron、我会将此信息发送给我们的客户。