This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6642:数据表中的条件

Guru**** 2522170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/836279/lmh6642-the-condition-in-datasheet

器件型号:LMH6642

在数据表中、条件类似于 RL = 2千欧姆至 V+/2。  V+/2来自何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐雪森、您好  

    V+/2表示器件的负载端接至电源的一半。 在双电源配置中(例如+2.5和-2.5)、该值将为0V 或接地。 对于单电源配置、它将是正电源的一半(例如、5V 将使负载端接至2.5V)。  

    此致、