This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702:一种将速度脉冲(PECL)驱动到3-5V 50 Ω 负载的方法

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6702, OPA695, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/835887/lmh6702-a-way-to-drive-a-speed-pulse-pecl-into-a-3-5v-50-ohm-load

器件型号:LMH6702
主题中讨论的其他器件: OPA695THS3491

团队、  

看看我是否可以使用 LMH6702 将速度脉冲(PECL)驱动到3-5V 50 Ω 负载中。

我不确定我是否在数字、模拟或 uwave 区域。

在模拟域中、压摆率为10、000V/us、带宽为1GHz。  

在数字域中,上升时间为500ps。

都在50欧姆负载下工作。  

LMH6702是否能够做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    由于压摆率仅为3100 V/us、LMH6702可能难以在500ps 内达到5V。 对于完整的5V 信号、我们必须考虑压摆率注意事项、而不仅仅是带宽计算。 如果可以接受、我希望器件的5V 上升时间大约为1.5ns。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、  

    我想您说的是0.5nsec 内的3V 至5V 电压-最小值为4000V/μ s  

    直接驱动50欧姆负载(不匹配?) 输出为100mA。  

    0.5nsec 的上升时间是700MHz、我认为它是一个缓冲器吗?  

    增益<=2时的 OPA695将执行所有这些操作、例如在+7.5和-2.5V 电源上。  

    如果您需要添加匹配电阻器以获得-6dB 的损耗、即增益为2、向100欧姆负载提供10V 最大输出、那么您可以查看 THS3491