This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:顶部标记

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/835622/ths4551-top-marking

器件型号:THS4551

我们从 经销商处购买了136件* THS4551IRUNR 器件标识为"XJ51"。 但根据数据表、标记应为"4551"、请帮助确认 XJ51是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raina、

    这些可能是预量产器件。 您有器件顶部的图片吗? 您从哪个经销商处收到了这些器件?

    -Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raina、  

    感谢您的观看。 我将向您发送一封私人邮件、供您进一步讨论。  

    此致、