This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300EVM:关于 VDD1上的噪声。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/846873/amc1300evm-about-noise-on-vdd1

器件型号:AMC1300EVM
主题中讨论的其他器件:AMC1300

你(们)好。

我想知道 VDD1上的噪声。

与不移动 AMC1300相比、我可以看到 VDD1上的噪声。

您是否有任何降低此噪声的想法?

如数据表中所示、VDD1具有0.1uF 和2.2uF 的电容。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    此噪声很可能来自为 AMC1300供电的任何电源。 我建议添加 LDO 或稳压器来清除信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我会尝试使用包含铁氧体磁珠的 π 型滤波器。

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex、Kai。

    感谢你的答复。

    该波形采用 AMC1300和 AMC1300。

    因此 、我认为该噪声会导致 AMC1300。

    您能告诉我 AMC1300的行为会导致此噪声吗?

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我不清楚你想说什么。

    安装建议的去耦电容器后是否可以看到此噪声?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai。

    是的。

    我们已经在 VDD1附近放置了电容器(0.1uF 和2.2uF)。

    AMC1300在 VDD1上是否产生噪声?  

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    您能否分享您的原理图和布局图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex。

    您能否查看我客户 的原理图和布局?

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    LT1761在高频下具有较差的纹波抑制。 因此、您在 AMC1300上看到的可能是 ADUM5028的输出纹波、该纹波通过 LT1761冲压。

    LT1761的输入和输出以及 ADUM5028的输出中直接显示的示波器是什么?

    顺便说一下、TH1的用途是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我有类似的问题、让我们看看他会回答什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    不幸的是、我不是电源专家、但我在此再次表达了 Kai 的担忧。 您也可以咨询相应的论坛以获取其他反馈。   

    此外、我认为您的输入电容器存在轻微误差。 我想、4700pf 应该是差分电容、470pF 应该是共模电容。  

    我也对 TH1和 R24的用途很好奇。