This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:仅5V 断电

Guru**** 2504115 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855242/lmh6518-power-down-5v-only

器件型号:LMH6518

为了节省功耗、客户希望在不使用信号链时将模拟5V 断电、但将3.3V 电压施加到 VDD (数字)。

这是可以的吗?  数据表似乎没有提到我可以看到的电源定序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将为您研究并告知您。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将使用 FET 断开+5V 模拟。  除了 LMH6518内部发生的情况外、没有其他有源下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    只要模拟电源(VCC)上没有下拉电阻、就可以仅为数字电源(VDD)供电。

    最棒的

    Hasan Babiker