This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4181:在 INA4180/1上请求推荐设计

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA4180, INA4181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855564/ina4181-asking-for-the-recommendation-design-on-ina4180-1

器件型号:INA4181
主题中讨论的其他器件:INA4180、

大家好、

客户正在寻找四电流感应解决方案。

 

您是否会评论 INA4180和 INA4181之间的区别?

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    INAx180器件是单向的-它们没有 REF 引脚、因此 OUT 始终以 GND 为基准。 它们非常适合测量灌电流系统。

    INAx181器件是双向的-它们有一个 REF 引脚、用于设置 OUT 的基准。 您可以将 REF 设置为一些非零电压、例如 VS/2、以测量灌电流和拉电流系统。

    如果您的问题得到了解答、请单击绿色按钮"这已解决了我的问题"。 谢谢!

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测