This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA145:关于 OPA145的输出范围

Guru**** 2766345 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855573/opa145-about-the-output-range-of-opa145

器件型号:OPA145

大家好

我计划在我的设计中使用 opa145 将3V 信号放大到大约5V。 但是、当我在 TI-TINA 中进行仿真并使用 ±5V 电源,根据数据表将 OPA145的输出限制为+2.25V。时、最大输出应为(v+)-0.1V,。我不 知道原因。

仿真信息如下所示。

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在进入输入正摆幅限制、数据表显示了3.5V 输入余量、因此在+5V 电源下、削波前的最大输入为1.5V -乘以您的增益1.5即可得到此处所示的2.25V 输出削波、 增益为1.5的+/-3V 输入应为+/-4.5V、如负侧所示、  

    这是输入范围规格线、  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Michael。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你打赌赵,  

    我们都应该承认这些模型有多好、可以提醒您注意这些问题-它们 通过大量的努力变得非常好。