This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:使用64V 电池的低侧双向电流感应

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/853501/ina181-low-side-bidirectional-current-sensing-with-64v-battery

器件型号:INA181

您好!

需要测量来自/流经电池的放电电流和充电电流。

即、它将用作双向低侧感应。

我可以将其与64V 电池配合使用吗? 因为它是低侧感应、它是否正常?  

数据表显示 最大26V 电池。 这是否仅适用于高侧感应?

提前感谢 您的支持。

已附加计划的配置。

此致、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、

    测量低侧时、您只会看到接近 GND 的电压、并且不会在 INA181的输入端施加高电压。  因此、这不应成为问题。  

    您需要担心的一点是输入是否会低于 INA181的 GND 引脚。  如果是这样的话、INA181的输入电压只能比 INA181的 GND 引脚电压低0.2V。  我提到 INA181 GND 引脚的原因是基准电压、该电压可能会因布局和负载而异。

    该器件能够在了解上述问题的情况下实现低侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Javier。

    将继续使用 INA181。

    此致、

    Anil