This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:SPICE 模型

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854670/amc1311-q1-spice-model

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1311

你好

首先,很抱歉我的英语,我不是一个母语的人。

我已经为 TI 网站下载了 AMC1311的 Spice 模型、并将 Said Modell 与 LTSPICE XVII 一起使用

我遇到了以下问题、在将 LIB 文件集成到 Ltspiece 后、我在运行仿真时遇到了错误按摩(无法解决.param…)。 似乎在 SUBCKT HYSTCOMPGD_VDD 中、第393行中没有给出 Vthres 和 Vhyst 的参数。

原始行:

+参数:VoutH=5 VoutL=0 Rout=1 delay=1N

我添加了第417行和第478行中使用的值、以获得以下结果:

+参数:Vthres=0 Vhyst=1 Vouth=5 VoutL=0 Rout=1 delay=1N

这似乎解决了问题。 此解决方案是否正确或我是否出了问题?

此致 Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  如果要编译模型、则应解决该问题。  我将与建模团队中的某个人核实他们是否有意见。  我将在美国中部时间周五返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobais、

     我没有听到过建模团队提出的问题。  如果您实施的更改对您来说效果良好、我相信您不会有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Tom

    我的模拟工作正常、因此没有任何问题。感谢您的回答。